结果:找到"汽车黑匣子 EDR 晶振",相关内容778条
  • YXC(扬兴晶振)16.384MHz车规谐振器应用于勘探设备-数据采集,工作温度-40~125℃
  • 随着时代的发展,如今对数据采集在通信,电力和建筑等特殊应用场合又提出了新的要求,希望能够对被测系统不同节点的物理量行同步采样,能够实时获知采样点的精准时刻和地理位置然后将这些信息实时传送到主监控系统,根据采集来的测量信息对系统的状态进行分析,控制及事故预警。勘察设计数据采集是指通过各种技术和方法,从实地勘察和文献资料中获取与设计相关的数据和信息的过程,其中涉及到地理信息系统(GIS)技术、遥感技术、三维激光扫描技术、无人机航测技术等多种手段。勘察设计数据采集可应用于多个领域,如车载勘探设备等汽车电子。数据采集装置是用晶振产生的时钟频率经分频后提供的采样信号。在数据采集中,模拟信号通过采样器被...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源,荡器,规级,石英荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-11 15:32:00
  • YXC车规级晶振YSO140TC系列,常温频差±100PPM,适用于工业设备、汽车电子等领域
  • 风电变流器,是双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置。其主要功能是在转子转速n变化时,通过变流器控制励磁的幅值、相位、频率等,使定子侧能向电网输入恒频电。包括功率模块、控制模块、并网模块。而晶振在风电变流器中作用是时钟源提供:晶振是风电变流器中的时钟源,提供稳定、准确的时钟信号。这对于变流器内部各个电路和控制系统的同步运行至关重要。准确的时钟信号确保各个部件在协调一致的时间基准下工作,保障整个系统的正常运行。精准同步控制:风电变流器需要对风能进行有效的转换,并与电网同步运行。晶振的准确时钟信号对于实现精准的同步控制是必不可少的。要确保变流器能够按照要求精准地调整输出频率和相位,以使其输出的电...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源,荡器,规级,石英荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-04 18:21:00
  • 航芯技术分享|了解汽车上的OBD
  • 如今,大多数驾驶员都熟悉汽车仪表板上的灯和指示,尤其是可怕的检查引擎灯。但是,您是否知道这些灯仅仅是表层的指示器,其背后有复杂的诊断系统在不断监测车辆的健康状况?随着OBD系统的运用,使车辆诊断和维护变得更加便捷。什么是OBD?OBD(On-BoardDiagnostic)指的是在线诊断系统,是汽车上的一种用于监控车辆状况以及控制排放的一种在线诊断系统。该车载系统从车辆内部的传感器网络收集信息,随后该系统会根据数据来调节车辆系统或向用户报告问题。而技术人员可以轻易地通过OBD系统读出车辆数据,以此诊断问题。OBD系统已经能够更好地帮助客户了解车辆诊断。OBD的历史始于1980年代,在此期间,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OBD, 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:06:00
  • 汽车黑匣子EDR用到哪些晶振呢?
  • 什么是EDR?自2022年1月1日起,国内新生产的乘用车被要求配备汽车事件记录系统,简称EDR。汽车黑匣子的主要作用在于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中的运行关键数据,好比如说车辆时速、碰撞加速度、方向盘的转向角度以及发动机状态、辅助驾驶系统、驾驶人在事件发生时的反应等。总而言之就是,EDR记录的信息可帮助专业人员重现事故过程,进而用于汽车事故分析,用于辨别是驾驶员操作失误,还是行车系统故障。汽车黑匣子提高车辆营运管理水平等诸多方面发挥重要的作用,并将为事故分析鉴定提供原始数据参考。EDR功能及晶振应用1、记录功能车规级24mhz晶振于数据采集中发挥了重要的作用,使汽车黑匣子能够监测...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDR 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:36:00
  • 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(下)
  • 随着汽车工业的不断发展,汽车电子控制单元逐渐增多,各电控单元之间的信号交换更为复杂。而CAN总线可将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大优化了整车的布线。接下来,我们将继续为大家分享CAN相关技术知识。CAN的分层架构它由三层组成,即应用层、数据链路层和物理层。•应用层:该层与操作系统或CAN设备的应用程序交互。•数据链路层:它在发送、接收和验证数据方面将实际数据连接到协议。•物理层:它代表实际的硬件,即CAN控制器和收发器。CAN物理层特性CAN物理层被分为三个部分:在CAN控制器芯片中实现的物理编码,指定收发器特性的物理介质附件,物理介质依赖子层,这是特定的应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:37:00
  • 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(上)
  • CAN总线协议的优点•布线减少,成本低•接线简单,节省时间•丢失消息的自动重传•支持错误检测•灵活的数据传输速率CAN定义CAN代表控制器局域网,专为满足汽车行业的需求而设计。在引入CAN之前,每个电子设备都使用多条电线连接到其他设备以实现通信。但是当汽车系统中的功能增加时,由于布线系统繁琐,维护起来很困难。在CAN总线系统的帮助下,只需将每个ECU连接到公共串行总线,即可让ECU相互通信,而无需太多复杂性。因此,与汽车系统中使用的其他协议(即CAN与LIN)相比,CAN由于复杂性较低而且更加稳健。CAN协议可以被定义为在一个通过串行总线连接的电子设备网络中传输和接收信息的一套规则。CAN网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:21:00
  • 将FRAM存储器芯片集成到汽车EDR设计中
  • 本篇文章宇芯电子主要介绍用FRAM替换闪存或EEPROM的情况,以及如果将FRAM器件成功集成到新的汽车EDR设计中将需要满足的要求。EDR要求:高速和高可靠性车辆EDR的基本功能要求是捕获所有指定的数据输入,从可见光和红外摄像头,雷达和LiDAR传感器等传感设备以及油门,制动踏板和方向盘等输入设备捕获。它应该在安全事件(例如与另一辆车发生碰撞)之前和期间捕获这些输入,从而使事故调查人员在发生事故之前能全面了解车辆的运动情况。这种数据捕获功能需要具有故障安全性,以确保在任何情况下都可以存储数据,包括车辆电源系统故障。数据存储功能还应该能够承受对其他车辆子系统甚至EDR本身的机械损坏。传统ED...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,FRAM存储器芯片,EDR 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-12 16:33:00
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。YXC扬兴晶振石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐:YSX530GA8MHZ20PF10PPM-40~+85:https://item.szlcsc.com/11721...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电 YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-04-16 11:11:00
  • 汽车电子系统增长前景仍然光明
  • 知名分析机构日前发布报告显示,尽管自动驾驶汽车遭遇了一些引人注目的挫折,但汽车电子系统项目增长状况仍然很好,它仍然是半导体增长的温床。据他们预测,预计2018年汽车电子系统的销售额将增长7.0%,2019年将增长6.3%,这是六大半导体种类在这个期间增长最快的一个类别。如下图所示,2018年汽车相关电子系统的销售额预计将从2017年的1420亿美元增加至1520亿美元,预2019年将增至1620亿美元。此外,根据ICInsights的最新调查结果,汽车电子系统从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)预计将为6.4%,再次超过所有其他主要系统类别。总体而言,汽车电子业务预计将占201...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-11-30 15:43:00
  • 汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
  • 摘自上海雷卯电子摘要:我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。一、电源危害类型这种电气应力威胁主要参考ISO7637-2和ISO10605标准。图1显示了主要供电电压瞬变形式的图示。图1:供电线上的各种浪涌波形“6VCrank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6V。“87VLoaddump”抛负载是由于放电电池与发电机断开而引起的,当交流发电机产生充电电流时,这个瞬变可以持续400毫秒,而等效发电机内阻被指定为最低0.5Ω至最大4Ω。“+150-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电源保护 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-07-26 11:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: